This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:相关软件工具--

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610101/cc2650stk-associated-software-tools---

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC-DEVPACK-DEBUGCC2650

您好!

我有 SensorTag CC2650和 CC-DEVPACK-DEBUG

我已经安装了 Code Composer 7并下载了 ble_sdk_2_02_01_18_setup.exe 并也安装了它。 但它没有示例项目。

是否有可下载的位置或链接?

谢谢、

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asha、

    在 CCS 中、您可以从"C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18"导入工程

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    谢谢、我能够下载并安装它。

    谢谢、

    Asha