This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:如何使用 cc2650进行系统复位?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610199/ccs-cc2650-how-to-do-a-system-reset-using-a-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我一直在尝试在某些情况下重置器件。

我尝试了:

HAL_SYSTEM_RESET();//如果设备重新启动或没有,则设备在调用它 idk 后不会卡住

HCI_EXT_ResetSystemCmd (HCI_EXT_RESET_SYSTEM_HARD);//与上述相同

HWREG (AON_SYSCTL_BASE + AON_SYSCTL_O_RESETTL)= AON_SYSCTL_RESETL_SYSRESET;//如上保存

我已经了解   了寄存器 idk 最重要的一点、即如何使用 CCS 而不是汇编代码访问它们、中第8.2节中的 Documentacion   非常糟糕

关于 c2650软复位的任何建议

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Maximilian、

    我在大多数情况下都使用了 HAL_SYSTEM_RESET();命令,它工作正常。
    调试时不起作用、您可以对其进行编码、稍后在使用外部电源时工作良好。
    我还在使用 CC2650。

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishekm、

    非常感谢您的建议、我在连接调试的同时测试了复位、解决了这个问题。 我拔下了插头、工作正常。

    此致、
    最大