This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE5-STACK 是否可连接到 BT4.2器件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609977/cc2640r2f-is-ble5-stack-connectable-to-the-bt4-2-device

器件型号:CC2640R2F

你好。

我有两个问题。

BLE5-STACK 是否可连接到 BT4.2器件?

如果可能、CC2640R2F 是否可以按如下方式使用?

CC2640R2F 在远距离模式下连接到对应于 BT 5.0的目标、并从目标获取数据、

然后连接到支持 BT 4.2的智能手机、并检查从智能手机上的目标获取的数据

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BLE5-STACK 可连接到 BT4.2器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    感谢你的答复。
    我理解第一个问题。

    有人对我的第二个问题的答案有任何信息吗?

    此致、

    UchIDA-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一旦为未来的 CC2604R2F SDK 中的 BT5远距离产品提供官方支持、第二个问题中的方案就有可能出现。

    祝你一切顺利