This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:如何自动将外设连接到中央设备?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610022/launchxl-cc2640r2-how-to-connect-automatically-peripherals-to-central

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我将多角色项目与 SDK simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33配合使用。 我想在不使用菜单的情况下自动将外设连接到我的中央设备。

为此、我将 DEFAULT_DISCOVERY white_list 和 DEFAULT_LINK_white_list 设置为 true。

然后在 multi_role_processRoleEvent 函数中 的 GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 案例中:

HCI_LE_ClearWhiteListCmd ();
HCI_LE_AddWhiteListCmd (ADDRTYPE_PUBLIC、addr_device1);
HCI_LE_AddWhiteListCmd (ADDRTYPE_PUBLIC、addr_device2);

其中 addr_device1和 addr_device2是包含器件 MAC 地址的表。 我尝试反转地址、但它不起作用。

我忘记了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    白名单会限制您要连接的设备、它不会启动连接。 您可以使用 GAPRole_EstablishLink()执行此操作,请参见 multi_role.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您只应在白名单中按相反顺序添加要连接的设备的 MAC 地址,并使用命令 GAPRole_EstablishLink()建立连接;

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。