This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:获取有关器件响应的信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608876/launchxl-cc2640r2-get-info-on-device-responding

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我将 LAUNCHXL-CC2640R2与 SDK simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33一起在多角色项目中使用。

当我在外设上执行读操作时、我希望在接收到响应时获得有关该器件的信息(如 MAC 地址)。

在 multi_role_processGATTMsg (gattMsgEvent_t *pMsg)中,pMsg 似乎不对应于我想要的内容。

有什么可以做的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    pMsg 应该包含连接句柄。 可以使用连接句柄在带有 multi_role_mapConnHandleToIndex()的 discInfo[]中查找设备的索引。 当您知道相关器件的索引时、地址存储在 connHandleMap[index].strAddr 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您可以在变量 deviceInfo 中存储的 GAP_INFO_EVENT 中找到有关外设器件的所有形式。
    您可以在调试模式下查看它。

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。