This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:主机控制器的控制器和堆栈

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609219/cc2640-controller-and-stack-for-host-controller

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC1350

您好!

我需要开发一个蓝牙主机控制器、可以连接和通信4个蓝牙器件(iphone)。您能建议一个适用于同一器件的控制器和堆栈版本吗?

此致

Zee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 Cc2640、则可以使用 BLE Stack 2.2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我们是否可以将 CC1350代替 CC2640用于 BT 主机控制器?
    可以与控制器配对多少个设备?
    在非配对模式下对连接数量是否有任何限制?

    此致
    Zee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、您可以对 BT 主机控制器使用 CC1350而不是 CC2640
    2.我认为7个客户端可以与控制器配对