This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640上的内部 DCDC#39;s 输出电压精度

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610218/cc2640-internal-dcdc-s-output-voltage-accuracy-on-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

您能否提供有关 CC2640上内部 DCDC 的输出电压精度的信息?
对于日本无线电认证、我的客户想知道 DCDC_SW 的输出电压在 VDDS +/-10%摆幅下是否处于1%以内。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    输出通常在工作电压范围内处于1%以内。

    此致、
    Fredrik