This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:长时间测试时电路板复位

Guru**** 2775315 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BQ27220, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609980/cc2640-board-reset-while-testing-in-long-run

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ25892

您好!
我使用的是与 bq27220电池电量计和 bq25892电池充电器连接的 cc2640,这两个外设均通过 i2c 接口连接。在我的代码中,我每20秒从电池电量计中读取值,并在充电中断时开始为电池充电。 我面临的一个问题是、在长期运行中、电池连接到负载时、cc2640会随机复位。 然后我们必须重置电路板。由于日志运行中随机发生、我无法了解问题的根本原因。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、我将查看复位源寄存器(RESETCTL)的内容。

    祝你一切顺利