请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F-Q1 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2640R2F
工具/软件:Starterware
如果 CC2640R2FQ1充当从器件、我们是否可以使用 BLE 白名单方法并让特殊 BLE 器件检测 CC2640R2FQ1并设置连接?
从软件中、我们可以看到定义:
#define GAP_FILTER_POLICE_ALL 0x00 //!<允许来自任何的扫描请求、允许来自任何的连接请求(默认)。
#define GAP_FILTER_POLICE_WHICE_SCAN 0x01 //!<仅允许从白名单扫描请求,允许从任何位置连接
#define GAP_FILTER_POLICE_WHICE_CON 0x02 //!<允许来自任何的扫描请求,仅从白名单连接
#define GAP_FILTER_POLICE_WHITE 0x03 //!<仅允许扫描请求和从白名单连接
如果使用白名单方法、智能手机 可以扫描并连接到固定地址、对吧?
CC2640可以支持 多少个白名单? 公共/私人和 PRA 编号如何?