This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:获取错误未解析符号_primary_heap_start_

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609297/ccs-launchxl-cc2640r2-getting-error-unresolved-symbol-_primary_heap_start_

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我为 led Blink 创建了一个新项目我包括了所有库和链接器路径,但仍然收到错误“说明资源路径位置类型未解析符号__primary_heap_start__,首先在 C:\Users\Smriti 中引用”。 请帮我解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供确切的步骤、以便有人可以重新创建您的问题? 您遵循了哪个指南以及使用了哪个 CC2640R2F SDK。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33来创建我的 LED 闪烁代码和 PWM LED 的其他代码。 首先、我复制了 SDK 中 PWM LED 上给出的所有示例文件。 然后我遇到错误"未解析的符号 ResetISR"这是因为 CCS 不会为空工程创建启动文件。 因此、我执行了与包含代码路径和链接器路径相关的所有设置。 我包含了所有路径和依赖项、但仍然显示错误未解析符号__primary_heap_start___。"此特定变量在"\workspace_v7\tirtos_builds_CC2640R2_LAUNCHXL_release_ccs\Debug\configPkg\cupport\ccfg\release_pem3.oem3"中声明、但未在此处定义、无法找到此变量的定义位置。 请帮我解决这个问题