This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:找不到器件的 COM 端口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609460/cc2541-cannot-find-com-port-of-the-device

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我将 CC2541 BLE 模块与 Arduino 配合使用。  我能够设置器件并使用 AT 命令对其进行编程。  我的计算机上显示蓝牙连接、我可以连接到它、但我找不到任何 COM 端口、并且无法使用 Putty 启动串行连接。  这个问题是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您的设置、但 CC2541没有 USB 控制器。 请注意、BLE 连接不会枚举为 COM 端口、除非您在 PC 上有一些模拟此类行为的自定义应用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您能建议一个我可以使用的应用吗? 或者如何通过计算机与设备通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 BTool + CC2540USB 软件狗或 LAUNCHXL-CC2640R2 LaunchPad。 请参阅 TI BLE Wiki 上的 BTool 用户指南。
    对于其他工具、您需要执行 Web 搜索。

    祝你一切顺利