This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2564:BLE 跳频模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608997/cc2564-ble-frequency-hopping-mode

器件型号:CC2564

CC2564用户正在与韩国认证测试实验室合作。  本实验 需要 BLE 跳跃模式。

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_FCC_Certification_Guide 上的文本 显示"没有将 BLE 置于跳跃模式的测试命令。"

我们可以在这里提出建议吗?  我们必须在以前遇到过这一要求。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 BT 专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    没错、当运行测试命令时、CC2564x 中的 BLE 没有跳频模式。

    如果在 BLE 调制中对 PER/BER 进行接收器测试、则该测试是通过 CBT 测试仪等蓝牙测试仪完成的、而标准 LE 测试命令与 CBT 一起使用以通过 CBT 获取接收器参数。 由于该测试在 CBT 和 CC256x 之间建立了连接、因此该测试用例包含跳频结果。 有关更多详细信息、请参阅以下链接。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

    此致、
    Vihang