This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE 5产品认证?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609623/cc2640r2f-ble-5-product-certification

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

尊敬的 TI:

  您是否已建议如何认证使用 SDK v1.35中的堆栈的 BLE 5产品的步骤? 我的同事最近提到、SDK v1.35中的 BLE 5堆栈未专门针对远距离功能进行认证。 那么、当我们认证使用 SDK v1.35中的堆栈的 BLE 5产品时、这将对我们有何影响?  

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kel、

    最好依靠文档:)

    SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 1.35中的 ble5stack 组件符合 BT5 2 Mbit 高速模式的 BT SIG 标准、包括合格设计 ID:94079中列出的其他特性。 此 SDK 中的远距离(LE 编码 PHY)模式仅用于评估、未经认证。 启用 LE 编码 PHY 需要修改 build_config.opt 文件;默认的 build_config.opt 配置支持认证模式。

    您可以在 TI BLE Wiki 上的"测试和认证"下找到有关认证的更多详细信息。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您的回复。 我们的团队中有一个疑问、即我们无法通过测试和认证、因为 BLE 5远距离功能未通过认证。 我会将此信息传递给我的团队。

    -克尔