This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:iCall_leaveCSImpl 函数中的停止

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609000/rtos-cc2640r2f-stalling-in-icall_leavecsimpl-function

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2540

工具/软件:TI-RTOS

您好!

   

   我正在尝试运行 PDMCC26XX 驱动程序并接收声音数据。

   在我的方案中、有两个额外的任务和其它任务是代码固有的(Gaprole 任务、简单外设任务、PDMCC26XX 任务等)。

   我的任务之一是处理麦克风、声音数据并通过 BLE 发送声音数据。 另一个用于处理传感器并通过 BLE 发送这些传感器的数据。  

   如果我尝试通过 BLE 向移动应用发送声音数据、在发送一组数据包后、执行停止。 当我选中时、"iCall_leaveCSImpl"函数中的执行停止。

   在另一种情况下、如果尝试向 TI 数据包监听器(TI CC2540 CDC)发送数据、则不会出现问题。

   您对此有何评论?

此致。

牡蛎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oytun、

    很难说出正在发生的情况。 如果任务一直运行到某个特定点、这可能表示内存泄漏或任务堆栈溢出会破坏内存。 由于您要添加任务、请确保您有足够的内存来应对最坏情况下的操作。

    祝你一切顺利