This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640:BLE 链路质量-评估其他方式、然后读取 RSSI

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609651/cc2640-ble-link-quality---other-ways-to-assess-other-then-reading-rssi

器件型号:CC2640

您好!

在形成 BLE 连接/链路后、应用层是否可以使用任何 API 来评估连接/链路质量、但不读取 RSSI (HCI_ReadRssiCmd)。

API、它可以为信号质量、噪声、BER 提供线索。

在多设备网络中需要此功能、其中应保留"最佳"信息、而其他信息则应丢弃-调用扫描以获得更好的路径。

如果答案仅为 RSSI、那么应该过滤的 RSSI 值/阈值将是什么并且被认为是一个"良好"信号。

感谢您的建议、

谢谢

Tamir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamir、

    请参阅 SDK 中包含的 TI 供应商特定 HCI 指南中的 HCI 扩展数据包错误率命令。

    祝你一切顺利