This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:远距离演示的功率级别定义- GitHub 源代码

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609584/rtos-cc2640r2f-power-level-definition-on-long-range-demo---github-source

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2590

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已经为 ti-simplelink gitHub 编写了远距离演示代码 在视频中 、我们提到了5dBm Tx 功率。
但我没有看到"longrange_peripheral.c"文件中用于定义功率级别的代码、任何人都可以帮助我

 我将测试10dBm 上的最大范围、用于器件可能保持在锁柜内的安全应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到、使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM)、526行上的功率设置为5dBm;
    要使用10dBm、您需要在电路板上添加一个范围扩展器 CC2590。

    祝你一切顺利