主题中讨论的其他器件:CC2640、 UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经在 CC2640 Launchpad 上开发了我的代码、并使用 Innocomm BM-15模块和 CC2640 5x5 MCU 制作了定制板。
我正在努力使用 Launchpad 上的 XDS110调试器刷写定制板上的 BM-15模块。
我已正确连接它、但如果尝试验证连接、我会收到以下错误:
[开始] 执行以下命令: %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性 [结果]--- [打印电路板配置路径名]--------------- /home/maximilian/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat ---- [打印重置命令软件日志文件]----------------- 此实用程序已选择100或510类产品。 此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。 库构建日期为"2017年第二日"。 库构建时间为'12:38:03'。 库软件包版本为'6.0.628.1'。 库组件版本为'35.0.0'。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为'5'(0x00000005)。 控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ---- [打印重置命令硬件日志文件]----------------- 扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。 控制器是具有 USB 接口的 XDS110。 从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。 该软件配置为 XDS110功能。 控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。 硬打开控制器时出错。 ---- [发生了错误,该实用程序已中止]----- 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为'-241'(0xffff0f)。 标题为"SC_ERR_ROUTER_SECURE_SUBPATH"。 说明: 无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 [结束]
BM-15模块的文档中有一点混淆、就是布局中没有上拉电阻器:
前面提到的一页、即模块没有内部上拉电阻:
有人可以给我一个提示、我如何访问模块来刷写我的代码?
非常感谢!
BW Maximilian