请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
我尝试使用 CC2650的主机测试示例在 boostxl CC2650ma 上运行主机测试应用程序。 我按照文档 SWRA534A 中的说明修改了 cc2650的主机测试示例 。 我将 MSP432 Launchpad 调试器用于分别连接到 CC2650mA 上 RX 和 TX 引脚的 TXD 和 RXD 引脚。 使用 BTool 进行检查时、我收到"Device Reset Timeout (设备重置超时)"错误。 您可以帮助调试此问题吗?