请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 你(们)好。
手机:
- 充当主设备
- 发出某种广播、告诉传感器开始采样数据
- 收集(以循环方式或同时)和处理来自传感器的数据
传感器:
- 作为从器件
- 连接到 CC2650并由 CC2650进行采样
我了解到、可以通过所谓的卡口将多达7个从器件(传感器)连接到一个主器件(手机)。 我只是想知道如何同步来自传感器的数据。
是否可以通过主器件广播"采样数据"、以便所有 cc2650开始为指定的接口采样数据、将该数据存储在缓冲器中、最后将缓冲数据发送到主器件?
我想我的方法的问题是所有 cc2650同时接收和处理广播消息。
这种网络是否可能、或者我是否应该从蓝牙切换到另一种协议?
我感谢您的任何建议。 提前感谢您、
Simon