This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:无线电波趋势会随温度的变化而变化

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609539/cc2640-radio-wave-trend-changes-depending-on-temperature

器件型号:CC2640

我目前使用的是通过同轴电缆连接到蓝牙测试仪的 CC2640 PCB。

从 PCB 传输3dBm、4dBm 和5dBm 蓝牙信号到蓝牙测试仪。

我在 -40C 和85C 之间更改温度。

传输3dBm 和5dBm 信号时、趋势是相同的。 (当 温度较低时、蓝牙测试仪接收到较强的信号、当温度较高时、接收到较弱的信号)

但是、当传输4dBm 信号时、蓝牙测试仪在温度较低时接收到较弱的信号、在温度较高时接收到类似于室温的信号。

我对2个不同的 PCB 进行了相同的测试、两个 PCB 的测试结果相同。

这与 CC2640中的集成温度传感器有关吗? 我没有将 PCB 设置为与温度传感器发生故障、也没有为该传感器设置代码、因此我不确定传感器在以特定信号强度感测到特定温度时是否会直接打开/关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、

    请参阅图5-7。 CC2640数据表(修订版 B)中的 TX 输出功率与温度间的关系。 4dBm 未被定性、但您观察到这种变化并不奇怪。 无线 MCU 在内部使用集成温度传感器、无需用户软件控制射频操作。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、
    感谢您的快速回复、这正是我需要的。 再次感谢你。