This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2的 ANCS 演示

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609192/rtos-launchxl-cc2640r2-ancs-demo-for-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

       您是否计划为 CC2640R2进行 ANCS 演示? 我的本地客户越来越 多地关注智能手表 EE。

它们需要在 CC2640R2而非 CC2640上进行 ANC 演示。

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、

    是的、目前正在为 CC2640R2F 开发一个 ANCS 演示。 它应于8月的某个时候发布在我们的 GitHub 页面上。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

            您能为我提供这个早期版本的演示吗? 我的一位客户 计划    在7月底添加 ANC 功能、并将在8月进行 PP。

    感谢您的支持!