This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:电话找不到 CC2564MODA

Guru**** 2596445 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XCQFN-EM, CC2564C, CC2564, CC2564CSTBTBLESW, CC256XSTBTBLESW, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608740/cc2564moda-phone-can-not-find-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC256XCQFN-EMCC2564CCC2564CC2564CSTBTBLESWCC256XSTBTBLESW

您好!

我将 C2564MODA 与 STM32F407搭配使用、我设计了自己的板、称为 CC256xCQFN-EM 和 STM3240G-EVAL。

当我尝试运行"A3DPDemo_SNK"(非操作系统版本)的软件示例时、我发现堆栈是通过从 console-UART 打印的消息启动的、但电话(Android 或 iphone)找不到器件。 此外、通过从器件端的控制台发出"查询"命令、无法找到主机(电话)。

请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Logger_User_Guide、我保存了来自"TX_DBG"的日志消息并附加了它。

有人能帮我吗?  

谢谢、

Weslly

e2e.ti.com/.../c2564_2D00_0709.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不详细 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weslly、

    您是否曾参考过 A3DP 灌电流演示应用 Wiki?
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_AssistedA2DPSinkDemo_App
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、DFZ、

    是的、我是在做实验时提到它的。 您可以看到、有两种方法可以连接手机和设备、一种是从源端(电话)开始、通过从蓝牙设置页面扫描。另一种是从设备端开始、通过在 UART-console 中发出命令"查询"(我正在使用超级终端)。 这两个都对我来说都失败了、所以我通过 TI 的记录器工具获得了"TX_DBG"引脚的日志、您能帮助我检查它是否有问题吗?(我将在下面的链接中再次连接它。)

    下面是来自我的控制台的消息:

    Openstack()。
    蓝牙堆栈 ID:1.
    器件芯片组:4.0
    BTPS 版本:4.2.1.0
    plat 版本:1.0
    应用程序名称:A3DPDemo_SNK
    应用程序版本:0.2.
    项目类型:6.
    固件版本:7.16.
    BD_ADDR:0xB0B448F4A2ED
    使 DAC CS43L22静音并进入具有复位功能的省电模式
    A3DP 端点成功打开。
    器件类:0x040424。
    支持的格式:
    频率:44100、通道:2、标志:0
    频率:48000、通道:2、标志:0
    频率:48000、通道:1、标志:0
    频率:44100、通道:1、标志:0

    (二
    *命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、*
    *结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
    * UserConfirmationResponse、*
    * SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
    * SetPairabilityMode、SetBaudRate *
    * ChangeSimplePairingParameters、*
    * GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、*
    * GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、*
    * GetRemoteName、OpenSink、CloseSink、*
    * RemotePlay、RemotePause、RemoteNext、*
    * RemotePrev、帮助*
    (二


    A3DP+SNK>查询

    A3DP+SNK>
    A3DP+SNK>

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../c2564_2D00_logger_2D00_0709.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weslly、

    看起来您使用 的是 CC256xC 服务包、从日志中看、您需要的是 CC256xB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DFZ、

    感谢您的意见。 我有点困惑、以下是我的一些要点或问题:
    (1)我使用的是 CC2654MODA 模块、这是否意味着我使用的是 CC2564B 芯片、而不是 CC2564C?
    (2) CC2564B 是否等于 CC2564? 我在 TI 的网站中找不到 CC2564B、只能找到 CC2564和 CC2564C。
    (3)由于我使用的是 F407、我应该使用 CC2564CSTBTBLESW 还是 CC256XSTBTBLESW?
    (4)对于要记录的 serivce 包、我正在使用 cc256xb_bt_sp_v1.6、这是正确的吗?

    请您为我澄清一下吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)在 MODA 芯片上使用 CC256x 服务包(请参阅  技术文档/TI 器件下的此页面)

    2) 2)出于这些目的、您可以将 CC2564B 视为 CC2564。  

    3) 3)您应该使用的软件栈是 CC256XSTBTBLESW (请查看接近页面底部的位置、并参阅 TI 器件下的 CC2564MODA)

    4) 4)是的、这应该是正确的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、DFZ。 我的问题在我将堆栈切换到  CC256XSTBTBLESW 后得到解决 。

    Weslly