This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:网状网络/WIFI 效应

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609367/cc2541-mesh-network-wifi-effect

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

尊敬的先生/女士:

我是否知道 CC2541 (BLE4.0)和 CC2640R2F (BLE5.0)是否支持网状网络?

BLE 性能是否受 WiFi 带宽的影响或 WiFi 性能是否受 BLE 的影响?

希望很快收到您的回复。 非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件 SDK 中的任何一个都不支持网状网络。 请注意、截至发布时间、BT SIG 尚未发布网格规范。 没有计划向 CC254x BLE 器件添加网状网络。

    BLE 性能会受到2.4GHz ISM 频谱中的任何发送器(包括 Wi-Fi)的影响、因此采用了信道跳跃。 如果您想了解更多信息、我建议您通过 Google 搜索"BLE WIFI 干扰"-有关此主题的学术信息非常丰富。

    祝你一切顺利