This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 2.2.1广播重启补丁

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609391/cc2650-ble-2-2-1-advertisement-restart-patch

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

向 BLE Wiki 发布了一个补丁、用于解决可能导致广播在1小时以上后停止的射频驱动器问题。  修补程序引入了一个名为 SimpleBLEPeripheral_performAdvRestorartTask()的新函数。  该函数的目的是停止和重新启动广播。  查看旨在停止广播的代码。  代码从不将 advEnable 设置为 false。  这是一个错误、还是我误解了它的工作原理?

参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很棒的地方! 感谢您的分享。 该补丁已在 wiki 上更新为修订版1.1。

    祝你一切顺利