This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何将变量值记录到 CCS 中的文本文件中?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608595/ccs-cc2650-how-to-log-a-variable-values-to-a-text-file-in-ccs

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CC2650,并希望将一些实时数据记录到文本文件中。

如何使用 CCS 实现此目的?  

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、
    BIOS 中有记录选项。 您可以通过在项目的.cfg 文件中设置 BIOS.logsEnabled = true 来启用此功能。 请注意、启用后、它将影响系统的整体性能。 要考虑的其他选项是将实时数据路由到 UART。 为了简单起见、我通常会分配一个缓冲区来存储这些值。 然后、我可以在 CCS 的调试模式下从存储器浏览器将这些值保存到文本文件中。
    此致、
    Prashanth