This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:用于认证的 CC2640直接测试模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609315/cc2640-direct-test-mode-of-cc2640-for-certification

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

直接测试模式是否可用于 TELEC 认证?
我的客户正在考虑使用"Host Test Project"进行 TELEC 认证。
我想知道该项目对认证很有用。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用 Host Test 项目进行认证测试。 请参阅 BLE Wiki 页面上的认证部分。 除了 DTM 之外、还有调制解调器扩展命令可用于监管认证。 请参阅 BLE-Stack SDK 中的 TI 供应商特定 HCI 指南。

    祝你一切顺利