This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650 DevPack 调试器广播、但在 ProjectZero 的 CCS 调试中 BLE 扫描仪无法发现。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608862/cc2650stk-cc2650-devpack-debugger-advertising-but-not-discoverable-by-ble-scanner-while-in-ccs-debug-of-projectzero

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

当 CCS 处于 ProjectZero_app 的调试模式时、我无法使用 Sensortag IOS 应用或任何 IOS BLE 扫描仪查找 CC2650 SensorTag + DEVPACK 调试器、即使 Putty UART 输出显示器件正在广播。 但是、当我停止 CCS 调试会话并使用器件的 DEVPACK 重新连接器 件时、我的 sensortag IO 应用程序就能够连接到它- ProjectZero 的所有服务和特征都按预期工作。 这是一个问题、因为我无法使用 GUI 驱动的中央设备(如 IOS 应用)在调试模式下与服务交互并测试其功能

这就是我要运行的内容:

CC2650STK SensorTag + DEVPACK 调试器

Code Composer Studio 7.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否安装并使用 TI ARM 编译器 v5.2.6进行构建?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须错过此步骤、因为我在"已安装的软件"窗口中看不到此软件的安装。 我继续尝试安装 T1 ARM 编译器、但仅列出了 v5.2.9、但在安装时遇到错误。 这是 CSS v7.2.0的兼容版本吗? 或者,如果我绝对需要 v5.2.6,我从哪里获得它? 请提供建议。 非常感谢您的帮助!

    安装项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.cgtms470.5.2.win32_root 5.2.9、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
    操作 chmod 失败-文件 c:\ti\ccsv7\eclipse\downloads\ccs_update_5.5.0.00092.exe 不存在