This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:检查是否已启用通知

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609128/cc2540-check-if-notifications-is-enabled

器件型号:CC2540

如何检查用户是否已启用"客户端特征配置"?

通知起作用、我在它发生变化时看到该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在特征发现过程中、您可以筛选"客户端特征配置"(也称为 CCCD)、然后使用句柄读取"客户端特征配置"的值

    祝你一切顺利