This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:CC2564MODA:CAN't 查找葡萄糖服务文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608616/ccs-cc2564moda-cc2564moda-can-t-find-glucose-service-files

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 适用于 CC2564MODA 的蓝牙堆栈、可从 http://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW 获取 、并与 MSP432P401R Launchpad 开发套件配合使用。
我需要使用它来从血糖仪获取数据。 我似乎找不到葡萄糖服务的 Bluetopia API。 文档已提供、但无法找到文档中引用的 GLSAPI.h、GLSTYPES.h 和 SS1BTGLS.h。 以下是我的文件夹、其中所有 API 看起来都是:

我如何获取葡萄糖服务的这些文件?

非常感谢、

最棒的

João μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    João μ A、

    本页所示、可用的 BLE 配置文件因平台而异。 在这种情况下、MSP432平台上不提供 GLS 配置文件。 MSP432的可用配置文件列表可在 3页的此处找到。