This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:__support_CC256XC_PATCH__的用途是什么?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608752/cc2564cstbtblesw-what-is-__support_cc256xc_patch__-for

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

我想知道宏 __support_CC256XC_PATCH__的作用是什么?  _support_CC256X_PATCH__?  

当然、我意识到它们会通过以下代码将不同的补丁数据添加到固件中

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
/* Add this define to use CC256X                                    */
#ifdef __SUPPORT_CC256X_PATCH__
    #include "CC256X.h"
#else
#ifdef __SUPPORT_CC256XC_PATCH__
    #include "CC256XC.h"
#else   
    #include "CC256XB.h"
#endif   
#endif

这些数据集是什么? 谢谢!

金光闪闪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC256XC 和 CC256XB 是不同的 CC256X 芯片修订版本,您可以参阅 www.ti.com/.../cc256xc-bt-sp 中的说明。 此_support_CC256XC_PATCH__ define 用于启用 CC265XC 相关补丁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    感谢您的回复。 我只想确认、所谓的补丁数据不是由于 CC2564C 芯片指定(早期)生产版本中存在任何缺陷。 因此、我们可以放心地使用它。

    金光闪闪