This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何设置24MHz 时钟

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608963/cc2640r2f-how-to-set-24mhz-clock

器件型号:CC2640R2F

大家好、

我正在定制板上的 CC2640R2F 上开发一个项目。 板上没有32KHz 时钟(我知道我需要这个、因为我的项目在连接期间充当多角色)、所以我想设置为使用24MHz 时钟来生成它。 我读出必须修改 ccfg.c 文件、并根据电路上存在的电容设置增量:

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD                0x1

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_Delta         0xFF

对吗? 如果我尝试在 CC2640R2F Launchpad 上进行此更改、我要为该增量设置哪个值?

另一个问题是,我是否还要修改 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION??

谢谢大家、

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moniaga、

    在 LaunchPad 上、无需更改默认负载电容值(无需设置电容阵列增量值)。

    如果要将24MHz 振荡器用作 LF 时钟源、则必须相应地设置 SET_CCFG_MODE_CONF_SCKL_LF_OPTION。

    加油!
    Fredrik