This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:片上负载

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607620/launchxl-cc2650-on-chip-oad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我们正在使用 IAR 在 CC2650 LaunchXL 中进行片上 OAD 操作。

我们将 host_test 和 oad_target 下载到单独的板上、

在尝试刷写 OAD_TARGET 中的 simple_peripheral 映像 B 时使用 BTool、BTool 正在执行 OAD、但返回状态 OAD 下载未成功

但是、在该状态之后、当我们复位电路板时、它会广播 SimpleBLEPeripheral

我们能否知道 BTool 为什么返回 OAD 下载失败的原因。

我附加了 BTool 日志文件 here.e2e.ti.com/.../op_5F00_log.log

在何处定义元数据值、以及如何在 IAR 项目中分配诸如 starting_address、image_type 之类的值?

在第二次 OAD 试用中、BTool 始终返回状态 OAD download not successful (OAD 下载未成功)。 我们是否应该知道如何第二次执行 OAD 映像 B?  

此致、

Santhanarayanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhanarayanan、

    您是否已为2650 SDK 应用了已知问题修复程序和 OAD 补丁?

    在报告未成功的情况下会出现一个问题、但器件实际上已刷写 OAD 映像、所有内容都应照常继续。

    processors.wiki.ti.com/.../CC2640_OAD_User's_Guide

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.Rebel:

    我通过 OAD 下载了 simple_peripheral 映像 B。
    这是我第二次尝试通过 simple_peripheral 下载 simple_peripheral OAD 映像 B 的更改版本。
    但此时会显示 OAD Download Not Successful (OAD 下载未成功)状态。
    只是我尝试通过 OAD 再次下载映像。
    如何实现这一点?

    此致、
    Santhanarayanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhanarayanan、

    如果我理解正确、您已从 IMG_B1 -> IMG_B2成功执行 OAD 操作、那么您从 IMG_B2 -> IMG_B3尝试执行 OAD 操作、但您无法成功?

    状态是什么?

    您有监听器吗?

    这很可能是 IMG_B2的问题。

    此致、
    反叛分子