This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:连接事件

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608903/cc2650stk-the-connection-event

器件型号:CC2650STK

您好!

我正在学习 BLE 通信。

我对连接事件的基本概念有点困惑

我不清楚的是谁在管理连接事件-例如、从我们的应用程序中、我们不断发送通知、每个通知的长度为20字节、 然后、BLE 堆栈是否会将适当数量的数据包放入连接事件、关闭连接事件、打开新的连接事件中?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    在一个连接事件期间可以发送多个数据包。 BLE 堆栈将处理发送数据包。 (请注意、某些设备(如 iOS 设备)会限制每个连接间隔允许的数据包数量。)

    如果您感到困惑、应使用数据包监听器来查看正在发生的情况。

    您还可以在此处阅读有关连接间隔的信息: dev.ti.com/.../