This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何读取自定义变量?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608712/cc2650stk-how-to-read-custom-variables

器件型号:CC2650STK

您好!

我现在要做的是有关 BLE 的通信
我想获取器件的连接状态。 我的方法是自定义变量 GLinkStatus。 如果它是连接状态、则分配给1、其余为0、如图所示、

我不知道如何读取该值。 请给我一些建议
谢谢你

非常的罪恶

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    如果您使用的是 CCS、则可以右键单击此变量、然后选择"add to watch"。 您可以在观察窗口中看到变量是否改变了值。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markel

    感谢你的答复

    很遗憾,我正在使用 IAR。您有没有好的建议吗?是否可以使用 GATT_ReadCharValue()?

    谢谢你

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 IAR 中、您可以执行相同的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YiKai
    感谢您的回复
    我右键单击此变量、看不到"添加到监视"。顺便说一下、我的想法是读取值并向客户发送通知、我的最终目标是检查 App.您有什么建议吗?
    谢谢
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YiKai

    感谢你的答复。

    您推荐的文档内容非常详细。

    顺便说一下、您知道连接事件的概念吗? 我对 谁在管理连接事件?如何将数据包放入 连接事件、关闭连接事件、打开新连接事件感到有点困惑?  

    谢谢,

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 SensorTag 示例,则会在 SensorTag_processChangeStateEvt()中处理它。