This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:与 SmartRF Studio 7通信时、CC2640R2 Launchpad 上运行的固件是什么

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608385/launchxl-cc2640r2-what-firmware-is-running-at-cc2640r2-launchpad-when-communicating-with-smartrf-studio-7

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

  我想知道 SmartRF Studio 7与 CC2640R2 Launchpad 的具体通信方式。 在 SmartRF Studio 7中、当您选择 CC2640R2 Launchpad 时、SmartRF Studio 7会将固件刷写到 CC2640R2 Launchpad 中。 那是什么固件?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、SmartRF Studio 直接控制寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    在最近的一次会议上、我告诉我的同事、SmartRF Studio7直接或使用 HCI 命令与 CC2640R2 Launchpad 通信。 但他们不相信我。 他们认为、类似于主机测试固件的内容已刷写到 CC2640R2 Launchpad 中。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,他们可能也不相信我。 让我们看看 TI 的某个人是否可以证明这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YK 正确。 SmartRF Studio 7使用 JTAG 与 CC26xx 射频内核直接通信、不使用或编程任何系统闪存。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 感谢 JXS 证明了这一点!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。