This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2 SCIF UART

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608235/cc2640r2f-cc2640r2-scif-uart

器件型号:CC2640R2F

当我使用 SCIF UART 时、 BIM SCIF UART 初始化文件、没有 RTOS 操作系统、跳转到应用程序后、在 SCIF UART 中应用程序中重新初始化、RTOS 系统中、串行调试中的两个独立文件没有问题、 但是应用程序初始化 SCIF UART 初始化后的合并无法完成、进入死区周期、您能告诉我如何处理吗?
在 BIM 文件中进行初始化后、我在任务完成后执行了以下操作

   scifUartStopEmulator();
   CPUdelay (480000/3);
   scifStopTasksNbl (BV (SC if_UART_emulator_task_ID));
  scifUninit();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不确定您在这里要做什么?

    您所做的事情看起来是可以的、问题是什么?

    此致、
    反叛分子