This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:从 UART 读取数据并在 Sensor Controller Studio 中发送到 BLE。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608500/rtos-launchxl-cc2650-read-data-from-uart-and-send-to-ble-in-sensor-controller-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我想从两个不同的服务向 BLE 发送数据。  

ADC (服务1)---- >CC2650  --> BLE (此部件已完成)

UART (服务2)---- >CC2650  --> BLE (本节中的帮助)

我需要从 UART 读取数据并发送到 BLE。 我在 Sensor Controller Studio 和蓝牙开发者工作室工作。

(software-dl.ti.com/.../sc_02_ranger.html)

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您已经使服务1正常工作、则服务2应该非常相似-您遇到的问题是哪个部分?

    例如、您可以查看我们的串行端口配置文件实施-它可以有效地实现您所称的服务2 (可能是一个很好的参考!) github.com/.../ble5apps

    此致、
    反叛分子