工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们正在尝试使用 swra495e 中提供的 funcion `MeasureStartup()`测量晶振启动时间。 针对这个函数的优化被关闭并且`PIN_init (BoardGpioInitTable);`被调用
该函数始终返回"0"、以下条件从不为真:
`if (State!= PrevState)//此值在 XOSC_LF 的每个边沿上递增`。
我们在采用 YFV 芯片的 LaunchXL 和定制电路板上进行了测试。
OSC_XOSC_HF 是否 在`OSCHfSourceSwitch();`期间关闭? 在某种程度上不应`OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc ()`调用?
PS:
代码中有一个拼写错误:
`state = HWREG (GPIO_BASE_GPIO_O_DIN31_0) GPIO_DIO_24_MASK;`μ F
应该是
Δ t `s`= HWREG (GPIO_BASE_GPIO_O_DIN31_0)和 GPIO_DIO_24_MASK;Δ Σ