This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:如何将 seconds_set()函数用于 BLE 项目?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607340/rtos-cc2650-how-to-use-the-seconds_set-function-with-ble-projects

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在  simple_BLE_Peripheral 示例中使用 seconds_set()函数。

  在 SYS/BIOS (TI-RTOS 内核) v6.46用户指南(第130页)中有一个示例代码,我将尝试实现它,

要在项目中使用此函数、代码中需要进行哪些更改(包括和配置)?

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试参考 e2e.ti.com/.../1461875中的讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我遇到了将 var seconds = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Seconds');添加到.cfg 文件中的相同问题,
    实际上,除了,utils.importFile("..//../../../../src/common/cc26xx/kernel/cc2640/config/cc2640.cfg ")之外,没有向该示例中指定的文件添加任何内容;
    以上这行是什么意思?
    cfg 文件的影响是什么(请在提供任何链接之前提供一个简短的说明)、在所有情况下、我都应该这样做
    编辑(修改).cfg 文件

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 Svendbt 在 e2e.ti.com/.../1461875答复中提供了详细步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    他提到"将"var seconds = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Seconds');"添加到我的 appBLE.cfg、然后重新构建应用程序即可解决问题。"

    在他的回答中、我只是想知道代码和 appBLE.cfg 文件中这一行的影响。

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将包含"秒"模块、因此您可以在代码中使用 seconds_set/seconds_get API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,在哪里可以获得有关必须添加到 appBLE.cfg 的信息?
    何时?

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cfg 文件没有特定的文档。 但是、您可以尝试在 www.ti.com/.../spruhd4m.pdf 上参阅 TI RTOS 用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我如何知道必须添加什么内容呢?
    我在"秒"功能上弄乱了1整天、直到从论坛获得答案?
    如果我不知道必须添加到.cfg 文件中的内容、这可能会重复并浪费时间

    此致、
    Joe