This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:程序不能放入可用内存中。 对于段".const"大小为0x1e49、放置与对齐失败

Guru**** 2595160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608392/ccs-cc2650-program-will-not-fit-into-available-memory-placement-with-alignment-fails-for-section-const-size-0x1e49

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我如何解决这个问题?

我使用 CC2650 Project Zero 修改应用程序

为什么会出现此问题、但如何 解决此问题?

我提到其他人的问题附加在.map 文件中  

谢谢!

e2e.ti.com/.../project_5F00_zero_5F00_app_5F00_cc2650launchxl.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Project Zero 是一个非常大的项目、需要从它开始。 如果您只需要 BLE 外设(并且不使用 LED 和按钮服务)、则可以使用 Simple Peripheral 作为起点。

    您还可以参阅软件开发人员指南( http://www.ti.com/lit/swru393 )的第10.4节“优化低功耗蓝牙堆栈内存使用”。