This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:用于 BLE 测试的用户友好型 Android 应用。

Guru**** 2595150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608368/cc2640r2f-user-friendly-android-app-for-ble-testing

器件型号:CC2640R2F

您好!

  对于 BLE 测试、我一直使用 PunchThrough LightBlue IO 应用、它非常方便用户使用。 可以选择将读取值从十六进制更改为 ASCII。 它还显示服务的所有名称。

  但是对于 Android 应用、到目前为止、我只使用了 NRF Connect、它只是非常基本、不方便用户使用。 它将向大多数服务显示"未知服务"。 此外、如果我读取 ASCII 中的特征值、我需要在 PC 上重新键入输出值、然后在互联网上检查 ASCII 等效值。 因此、它不是用户友好的。

  哪些 Android 应用程序对 BLE 测试用户友好?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Android 手机上测试 BLE 时、我使用 BLE Scanner。 您可以尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我确认 BLE Scanner Android 应用适用于 BLE 测试。 当我读取以 ASCII 格式输出原始电池值(mV)的自定义服务特性时、它会显示值= 3273、这正是我们期望看到的结果。

    谢谢。

    -克尔