This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:性能和低电压相关问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608345/cc2640r2f-performance-and-low-voltage-related-questions

器件型号:CC2640R2F

大家好、

 

我们的一位主要客户已经就 CC2640R2F 提出了一些与性能相关的低电压相关的问题 、如果您不介意、我可以通过这些问题获得帮助。

 

           1.什么是寿命终止性能(在低电池电压条件下射频性能如何变化)?

2.           负载拉敏感性是多少(负载阻抗的变化如何改变器件的灵敏度)?

           通道稳定性和跳频/PLL 稳定时间是多少?

4.           偏置方案/偏置要求是什么?

           5.发射功率的变化与电源的变化是什么?

           6.接收器灵敏度变化与电源变化之间的关系是什么?

 

 

提前感谢您对这些问题的任何评论。

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Billy、

    您应该能够在 CC2640R2F 数据表中找到这些问题的大部分答案、请参阅第5.29节"典型特性"。 该器件可支持7.1 "应用信息"中指定的内部或外部射频偏置、并且天线与50欧姆负载匹配。

    在跳频方面、CC2640R2F 满足蓝牙规范第6卷 LE 控制器的所有性能要求。

    祝你一切顺利