This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 SmartRF 闪存编程器刷写时器件不广播

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, CC2640, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608224/cc2640-device-not-advertising-when-flashed-with-smartrf-flash-programer

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ25892

您好!

我使用的是 cc2640以及 bq27220电量监测计和 bq25892电池充电器,两者均通过 i2c 连接。 每当我使用 SmartRF 闪存编程器刷写十六进制文件时、CC2640都不响应、 但每当我将器件置于调试模式时、它也会开始响应和广播、 即使在退出调试模式后、一切都可以正常工作。

请帮助我了解当我使用 SmartRF 闪存编程器进行编程时为什么器件不工作。我甚至尝试在通过 SmartRF 闪存编程器对 CC2640进行整体擦除后进行闪存编程。但仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jasbeer、

    与仅使用闪存编程器相比、您可以通过在 IDE 中调试应用程序来实现闪存、这听起来有点奇怪。

    您的设置是什么? 您使用的是 CCS 吗? 哪种堆栈? 能否将十六进制文件上传到 launchpad 并使其继续运行?

    此致、
    反叛分子