This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:iCall_errno_unknown_thread

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607871/rtos-launchxl-cc2650-icall_errno_unknown_thread

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我被击中"ICALL_errno_unknown_thread"

 

说明方式:


此函数内部=静态 bStatus_t sendWaitMatchCS (iCall_EntityID src、void *msg、iCall_MsgMatchFn matchFn 匹配 CFn)

"waitMatchCS (matchCSFn、(void **)&pCmdStatus";" 未提供任何返回响应。

"WaitMatchCS" 函数内部、其在返回"ICALL_errno_unknown_thread;"时被敲入  

请帮我-为什么我的计划在这里被击中了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mano、

    这通常发生在您尚未向 ICall 注册任务或未初始化 ICall 实体(例如 GATT Client)时

    查看 simple_peripehral 的初始化函数、了解如何使用 iCall 进行注册。 software-dl.ti.com/.../the-application.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    感谢您的宝贵答复、

    在这里、我也调用该函数。  
    我在这里附加了屏幕截图。

    请看一下。 如果我缺少一些东西、请告诉我。

    如果我还想进行更多配置-请告诉我。

    数字显示-程序的流程。

    在第5个函数内发生的撞击。

    此函数内部=静态 bStatus_t sendWaitMatchCS (iCall_EntityID src、void *msg、iCall_MsgMatchFn matchFn 匹配 CFn)

    "waitMatchCS (matchCSFn、(void **)&pCmdStatus";" 未提供任何返回响应。

    在 "WaitMatchCS" 函数内部、其在返回"ICALL_errno_unknown_thread;"时被敲入  

    现在请帮帮我。