This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:当前 SDK 中是否可以将 LE 编码 PHY (S=8)用作广播包?

Guru**** 2591820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608000/cc2640r2f-q1-could-le-coded-phy-s-8-be-used-as-advertising-packet-now-in-current-sdk

器件型号:CC2640R2F-Q1

尊敬的 TI 专家:

我正在检查远距离功能。

我在连接后确认了该模式、但我想知道通过 HCI_LE_SetPhyCmd 的125kbps 模式是否可用作广播包。

根据规范、它可用于广播和数据包、但我想知道当前 SDK 是否支持该功能。

BR、

吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ji Won,

    在 SimpleLink CC2640R2 SDK 1.35/ble5stack 中使用 LE 编码 PHY 评估模式仅限于 LE 数据通道。 在此 SDK 中、不支持在高级通道上使用 LE 编码 PHY。 计划在未来的 SDK 中启用此功能以及广播扩展(AE)功能。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    BR、

    吉元