This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 SPI 从模式问题

Guru**** 2591820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607359/cc2541-cc2541-spi-slave-mode-problem

器件型号:CC2541

尊敬的所有人:

我使用 CC2541、SPI 外设、用作从模式、CC2541在工作模式、SPI 可以正常接收数据、但 CC2541打开 POWERSAVING 模式、SPI 无法接收数据、如何操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    通常、在 SPI 活动之前、您需要进行握手或指示就绪信号的操作、以唤醒器件。 NPI 在较新的器件中实现了此功能、我相信您只需使用配置为在下降沿或上升沿唤醒的 GPIO 即可实现此功能、然后您就可以接收 SPI 数据了。

    我已联系专家以获得更多反馈-

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以在 HostTestRelease 项目中查看一个使用 MRDY 和 SRDY 信号的具有省电功能的 SPI 的示例。

    祝你一切顺利