请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件:CC2650STK
工具/软件:TI-RTOS
您好、E2E 学员、
我目前正在研发具有 CC2640F128的定制板。 我们的板具有电池监控器引脚(DIO_11)、原理图如下所示、
我尝试实现两个目标:
- 每15分钟数字化一次电压。
- 如果电池电压低于3.1V、请关闭系统
我遇到的问题是什么。
-当我尝试 GPIO_GetOutputValue (IOID_11)时、我得到的唯一值为0。 实现电池电压的正确方法是什么?
-假设我们每15分钟检查一次电池电压,如何使关断回调工作?
非常感谢、
Henry