This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.0.bts。 对于旧堆栈,支持用于 V1.4 R2之前的 MSP430版本的 TI 蓝牙堆栈 SDK

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607488/cc2564-initscripts-tiinit_6-7-16_bt_spec_4-0-bts-for-old-stack-support-ti-s-bluetooth-stack-sdk-for-msp430-version-before-v1-4-r2

器件型号:CC2564

如何获取 initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.0.bts ?

对于 CC2564B 是必需的,在 V1.4 R2之前使用旧堆栈

用于 CC256x_Downloads 的 TI wiki 显示需要此功能,但服务包链接仅包含以下评论所述我无法使用的新版本。  不是这个。

  • 对于 V1.4 R2之前的任何其他 TI 用于 MSP430版本的蓝牙堆栈 SDK,请使用 initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec 4.0.bts 服务包。

感谢你的帮助、

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的主题分配给 BT 专家。 我们很快会回来。
    谢谢、Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ezbee、

    请参阅之前的 e2e 文章、您可以使用 initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts 代替它。

    e2e.ti.com/.../553609