This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:UART 透明模式下 LMX9838的替代产品

Guru**** 2931400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607610/cc2564moda-replacement-for-lmx9838-in-uart-transparent-mode

器件型号:CC2564MODA

您好!

是否可以将 CC2564MODA 设置为与 LMX9838模块类似的 UART 透明模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您的线程已分配给 BT 专家。 我们很快会回来。
    谢谢、Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elmar、

    CC2564MODA 没有类似的 SPP 透明模式。 您可以将其连接到 MSP432等主机、并在主机上运行 SPP 配置文件、以通过蓝牙发送/接收串行端口数据。

    此致、
    Vihang