请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
你好
在我的 CC2650上、我想知道 观测器上的 BD_ADDR
我使用此函数、但我读取了00:00:00:00:00
GAPObserverRole_GetParameter (GAPOBUSERVERROLE_BD_ADDR、ownAddress);
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以始终使用 Smart RF 闪存编程器2、使用 MAC 地址选项卡并读取 Launchpad 的 BLE MAC 地址。 (或您使用的任何评估模块)
关于为什么您只能得到零、您是否确定 ownAddress 是有效的存储器? 您是否确保器件已正确初始化 ?
GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 应已使用 pkt->HDR.STATUS = SUCCESS 触发
此致、
反叛分子